Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV16292
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74CBTLV16292工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
我想了解 SN74CBTLV16292 规范。 根据数据表、使用 3.3V 电源电压 (VCC) 时、VIH(高电平控制输入电压) 必须大于 2V。
1.此 VIH 要求是否适用于 A 和 B 通道上的信号? 如果器件由 3.3V 供电、则它是否可用于切换 LVCMOS18 数字信号的 12 个通道(高电平电压为 1.8V)?
2.我还注意到,没有为 VIH 指定最大值。 使用 3.3V VCC 时、是否可以向控制引脚 (S) 施加 5V 数字信号?

感谢您的时间和支持。
Karl