Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220
工具/软件:
我将该器件用作 UFP 设计、作为外部主机和微芯片 USB5744 4 4 端口集线器的链接。 我无法与集线器建立 3.0 连接。 2.0 连接。
有人请检查我的原理图并告诉我是否有问题。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Patrick:
您是否能够监控 CC 线路以确保建立连接并检查 CC 引脚电压是多少? 监控 TP 的 OUT 引脚也可以正常工作、因为这些都可以告诉我们 HD3SS3220 从主机检测到的电流。 您还可以监控 DIR 引脚以确保多路复用器在 Type-C 电缆方向下正确翻转、并监控 VBUS_DET 引脚以确保 VBUS 到达 HD3SS3220。
您还能帮助确认 TX/RX 通道上的交流耦合是否正确吗? 我认为 TX 通道上看起来可能有两组 100nF 电容器、这会导致 TX 通道的交流耦合超出 USB3 规范。
谢谢、
Ryan
感谢您的回复。Ryan
CC 线路似乎正常工作。 我在让 DIR 引脚正确响应时遇到问题。 我将上拉电压从 3.3V 更改为 5V、在翻转主机 USB-C 电缆时开始按预期工作。 我将重复测试、监控 OUT 引脚并提供反馈。
我同意、TX/RX 通道上添加的电容不正确、我用零欧姆电阻器替换了这些电容、并没有改变东西。
我尝试在 HD3SS3220 两侧展示 SS TX/RX 线。 我在集线器的 TX 侧看到流量、通过 HD3SS3220 到达 TX1 侧、但当我翻转主机电缆时、似乎没有转换到 TX2。 我在 HD3SS3220 任一侧都没有看到 RX 线路上的流量。
Patrick
尊敬的 Patrick:
抄送行似乎有效。 我在让 DIR 引脚正确响应时遇到问题。 我将上拉电压从 3.3V 更改为 5V、在翻转主机 USB-C 电缆时开始按预期工作。 我将重复测试、监控 OUT 引脚并提供反馈。 [/报价]好的、听起来不错。 如果可能、我想查看 CC 引脚和 DIR 引脚上的电压、以确保多路复用器翻转功能和 CC 引脚连接正常运行。
我尝试了 HD3SS3220 两侧的 SS TX/RX 线。 我在集线器的 TX 侧看到流量、通过 HD3SS3220 到达 TX1 侧、但当我翻转主机电缆时、似乎没有转换到 TX2。 我在 HD3SS3220 任一侧都没有看到 RX 线路上的流量。 [/报价]听起来器件内部的多路复用器可能无法正常翻转、DIR 引脚应该能够告诉我们是否出现这种情况。 是否可以在前后将信号驱动到 Type-C 连接器并监控 HD3SS3220 的 RX 引脚、以确保多路复用器能够传递信号?
[/quote]我更深入地了解了我的设计文件、我注意到我有设计规则错误。 我对集线器和 U23 之间的 SS-RX 信号应用了 USB2.0 设计规则。 因此、这对之间的长度不匹配为~70mil、这是否是我出现问题的原因?这肯定是导致这种情况发生的、我们建议尝试将对内延迟差保持低至 5mil。 这是 RX+和 RX-之间的不匹配、对吗?
此外、为了确认、HD3SS3220 将 Type-C 连接器连接到集线器的下行端口、该端口连接到终端器件、对吗?
谢谢、
Ryan
[/quote][/quote]