This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:USB5744 HU 的 USB3 连接问题

Guru**** 2643445 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1568069/hd3ss3220-issues-with-usb3-connectivity-to-usb5744-hu

器件型号:HD3SS3220


工具/软件:

我将该器件用作 UFP 设计、作为外部主机和微芯片 USB5744 4 4 端口集线器的链接。  我无法与集线器建立 3.0 连接。  2.0 连接。  

有人请检查我的原理图并告诉我是否有问题。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    您是否能够监控 CC 线路以确保建立连接并检查 CC 引脚电压是多少? 监控 TP 的 OUT 引脚也可以正常工作、因为这些都可以告诉我们 HD3SS3220 从主机检测到的电流。 您还可以监控 DIR 引脚以确保多路复用器在 Type-C 电缆方向下正确翻转、并监控 VBUS_DET 引脚以确保 VBUS 到达 HD3SS3220。

    您还能帮助确认 TX/RX 通道上的交流耦合是否正确吗? 我认为 TX 通道上看起来可能有两组 100nF 电容器、这会导致 TX 通道的交流耦合超出 USB3 规范。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。Ryan

    CC 线路似乎正常工作。 我在让 DIR 引脚正确响应时遇到问题。 我将上拉电压从 3.3V 更改为 5V、在翻转主机 USB-C 电缆时开始按预期工作。  我将重复测试、监控 OUT 引脚并提供反馈。   

    我同意、TX/RX 通道上添加的电容不正确、我用零欧姆电阻器替换了这些电容、并没有改变东西。   

    我尝试在 HD3SS3220 两侧展示 SS TX/RX 线。  我在集线器的 TX 侧看到流量、通过 HD3SS3220 到达 TX1 侧、但当我翻转主机电缆时、似乎没有转换到 TX2。  我在 HD3SS3220 任一侧都没有看到 RX 线路上的流量。  

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更深入地查看了我的设计文件、我注意到我有设计规则错误。 我对集线器和 U23 之间的 SS-RX 信号应用了 USB2.0 设计规则。 由于这对之间的长度不匹配度为~70mil、这是否是我出现问题的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    抄送行似乎有效。 我在让 DIR 引脚正确响应时遇到问题。 我将上拉电压从 3.3V 更改为 5V、在翻转主机 USB-C 电缆时开始按预期工作。  我将重复测试、监控 OUT 引脚并提供反馈。  [/报价]

    好的、听起来不错。 如果可能、我想查看 CC 引脚和 DIR 引脚上的电压、以确保多路复用器翻转功能和 CC 引脚连接正常运行。

    我尝试了 HD3SS3220 两侧的 SS TX/RX 线。  我在集线器的 TX 侧看到流量、通过 HD3SS3220 到达 TX1 侧、但当我翻转主机电缆时、似乎没有转换到 TX2。  我在 HD3SS3220 任一侧都没有看到 RX 线路上的流量。  [/报价]

    听起来器件内部的多路复用器可能无法正常翻转、DIR 引脚应该能够告诉我们是否出现这种情况。 是否可以在前后将信号驱动到 Type-C 连接器并监控 HD3SS3220 的 RX 引脚、以确保多路复用器能够传递信号?

    我更深入地了解了我的设计文件、我注意到我有设计规则错误。 我对集线器和 U23 之间的 SS-RX 信号应用了 USB2.0 设计规则。 因此、这对之间的长度不匹配为~70mil、这是否是我出现问题的原因?
    [/quote]

    这肯定是导致这种情况发生的、我们建议尝试将对内延迟差保持低至 5mil。 这是 RX+和 RX-之间的不匹配、对吗?

    此外、为了确认、HD3SS3220 将 Type-C 连接器连接到集线器的下行端口、该端口连接到终端器件、对吗?

    谢谢、

    Ryan

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan