Other Parts Discussed in Thread: TMUXS7614D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUXS7614D工具/软件:
您好:
我的客户遇到了 TMUXS7614D 的 SPI 接口问题。
我的客户通过 TMUXS7614D 构建了自己的原型、并将其 CS 引脚连接到 GND。
因此无法使用 CS。
数据表指出、默认模式是地址模式、需要 CS 信号。
但它还表明进入突发模式后不需要 CS。
要更改为突发模式、必须设置 BURST_EN 位。
那么问题是、是否可以在没有 CS 信号的情况下设置 BURST_EN 位?
此致、
Oba