This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXS7614D:SPI 接口、CS

Guru**** 2643445 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXS7614D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1576218/tmuxs7614d-spi-interface-cs

器件型号:TMUXS7614D


工具/软件:

您好:

我的客户遇到了 TMUXS7614D 的 SPI 接口问题。

我的客户通过 TMUXS7614D 构建了自己的原型、并将其 CS 引脚连接到 GND。
因此无法使用 CS。

数据表指出、默认模式是地址模式、需要 CS 信号。
但它还表明进入突发模式后不需要 CS。

要更改为突发模式、必须设置 BURST_EN 位。
那么问题是、是否可以在没有 CS 信号的情况下设置 BURST_EN 位?

此致、
Oba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    否、您需要 CS 将器件设置为突发模式。 在突发模式下、您不需要闩锁 CS、但需要在设置为突发模式时执行该操作。  

    谢谢、

    NIR