Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HD3SS3220您好、
我打算将 HD3SS3220 用于 PD DRP、因此我想该架构应 与以下示例类似:

但是、我不清楚如何使用 HD3SS3220 ID 引脚实现该功能。
仅提供用于 UFP 或 DFP 的 EVM、但在同一设计中不提供用于 DRP 的 EVM。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Thomas、
对于 DRP 模式、端口(引脚 4)需要保持未连接状态。 引脚将被下拉、从而将其置于 UFP 模式。 
DIR(引脚 11)需要使用 200k Ω 电阻进行上拉。 我在您的原理图中没有看到。 它是否出现在直线上的其他位置? 
INT_N/OUT3(引脚 23)似乎是悬空的。

如果使用 I2C 引脚 (25、26)、则需要具有上拉电阻。 它们是否出现在生产线上?
将 ID 路由到 USB VBUS 电源开关。 当 控制器 在 USB Type-C 插座上检测到电缆连接时、ID 将置位低电平。
Type-C 插座上的 VBUS 必须保持关闭状态、直到 ID 置位为低电平。
是的、正确。 在 DRP 模式下、我们没有具有相同设计的 EVM。
谢谢、
NIR