Other Parts Discussed in Thread: TMUXS7614D, USB2ANY
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUXS7614D主题中讨论的其他器件: USB2ANY
尊敬的先生
我正在设计一个包含在内的电路板 130 个 TMUXHS7614D 模拟开关单元 、我想使用单独控制每个开关 SPI 。 我可以使用来实现它吗 SPI 菊花链模式 还是有一种更好的方法来管理如此大量的设备?
这是用于控制 LED 或继电器的低频应用。
- 请发送您对此应用的建议。
- 建议正确的 PCB 布局。
- 我是否可以使用 USB2ANY 模块作为主器件来用 130 个 TMUXS7614D 来驱动该板?
- 您是否有软件/GUI 可在菊花链中使用 USB2ANY?