This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1108:我是否可以提供 ADC 和#39;s DVDD、为 PCB 中的其他数字元件供电

Guru**** 2642955 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1108, TLV9164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1579832/tmux1108-can-i-provide-adc-s-dvdd-to-power-other-digital-components-in-the-pcb

器件型号:TMUX1108
主题中讨论的其他器件: TLV9164

应用:便携式电子产品

技术和设计支持->硬件开发和故障排除

尊敬的团队:

让我简要介绍一下我的电路。下面是方框图。输入来自电化学传感器 IC。它有一条称为计数器电极 (CE)、工作电极 (WE) 和参考电极 (RE) 的 3 条信号线。电化学传感器 CE 和我们将直接连接到多路复用器,RE 通过缓冲器连接。所有的工作电压为 3.3V。我已经给出了组件的详细信息。

image.png

所使用的多路复用器 TMUX1108 .Buffer 是 TLV9164 .adc 为 AD5941。 AD5941 AVDD 和 DVDD 使用两个调节器单独供电 。 使用同一个 LDO P/N。一个用于为 AVDD 供电、另一个用于为 DVDD 供电。  

我的问题是可能我知道,如果我可以使用相同的 DVDD 为 ADC 供电,或者我需要使用 AVDD 为缓冲器供电和 DVDD 为多路复用器供电.

此致

Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是方框图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    在多路复用器侧、只要以其规格范围内的电压电平为其供电、就可以正常工作。  

    TMUX1108 是一款轨到轨器件、因此请确保先将其通电、然后再在 I/O 上看到任何电压。

    我还建议在电源引脚附近放置一个去耦电容器。  

    不确定您提到的其他器件。 您可以在他们备受推崇的论坛上重新上传您的问题。

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    谢谢。除了 MUX 之外、所有组件都来自模拟器件。

    混淆是使用 AVDD(ADC 的模拟电源)还是 DVDD(ADC 的数字电源)为多路复用器供电

    我可以使用其中任何一个。

    此致

    Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    理解、多路复用器需要根据其规范由直流电压电平供电。  

    只要其中任何一个能够提供直流输出电压、就可以使用。

    谢谢、

    NIR