Other Parts Discussed in Thread: TMUXS7614D
工具/软件:
您好先生
请问 TMUXS7614D 是否将电源复位为 ADI/?
谢谢

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TMUXS7614D
工具/软件:
您好先生
请问 TMUXS7614D 是否将电源复位为 ADI/?
谢谢

您好、Katy
我调查了 TMUXS7614D 与 ADGS6414D 的比较
但我看到 IDD、ISS 的电流消耗高于 ADI。
但 IVL (数字 SPI 电源)低于 ADI
请告知、谢谢
TMUX7614D:
VDD * IDD = 20V * 1.1mA = 22mW
VSS * ISS = 20V * 0.8mA = 16mW
VL* IL = 2.7V* 2mA = 5.4mW
ADGS6414D
-- 20V * 0.46mA = 9.2mW
-- 20V * 0.25mA = 5mW
–2.7V* 5mA = 13.5mW
|
参数 |
TMUXS7614D (TI) |
ADGS6414D(模拟设备) |
|
IDD(正电源电流) |
840µA 典型值 (所有开关 亮起 、IDDQ/IDDQ VSS 示例:16.5/−16.5V 或 22/−22V;VDD(全部关闭)≈45µA 典型值)。 德州儀器 μ s |
≈Ω 330µA(典型值 (所有开关 打开 在 VDD =+22V、VSS =−22V 时)。 当所有开关闭合时:≈Ω 350µA 典型值 亞德諾半導體 μ s |
|
Iss(负电源电流) |
680µA 典型值 (所有开关 亮起 ;ISSQ 静态≈15µA 典型值)。 德州儀器 μ s |
≈Ω 180µA(典型值 (数字输入= 0V 或 VL;所示为 250µA 最大值典型规格)。 亞德諾半導體 μ s |