This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT16214C:正在搜索类似但具有更高电压处理能力的产品

Guru**** 2642905 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX4051, TMUX6209, TMUX6234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1583925/sn74cbt16214c-searching-for-a-similar-product-but-higher-voltage-handling

器件型号: SN74CBT16214C
主题中讨论的其他器件: TMUX6209TMUX6234、TMUX4051

大家好、E2E 专家:

目前、我们使用的是一种配置、需要类似产品 SN74CBT16214CDGGR、其中输入通道的选择是从 3 组 12 个输入中完成的
但使用 SN74CBT16214CDGGR 时、电压限制为 7V

请帮助您提供任何 TI 产品、其中 3 组 12 个或更多的输入通道和输出将从 3 组中进行选择且电压处理能力> 30V

如有此类产品可供选择、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此类高压信号的最接近解决方案是 6×TMUX6209(4:1,两个通道)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     SN74CBT16214CDGGR 器件的绝对最大限值为 7V、这不是建议的工作范围(即 5.5V)。 Clemens 正确。最接近的选项是 TMUX6209 (6×TMUX6209(4:1,两个通道)) 是多芯片选项。

    谢谢您、

    Arya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arya & Clemens:

    感谢您的意见!

    关于 TMUX6209/TMUX6234/TMUX 7234 器件:  

    我们是否可以将 这些模拟多路复用器开关用于模拟 IO ,即模拟输入范围 — 0V 至 24V、低频< 100Hz,模拟输出范围 — 0V 至 10V、低频< 100Hz?

    谢谢您、

    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么输入和输出电压范围不同? 闭合开关只是连接选定的输入和输出引脚、因此它们的电压是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是、我们想将模拟输入和模拟输出作为 TMUX IC 的两个不同输入 — 根据 TMUX 的选择控制逻辑、我们可以选择多路复用器输出作为“模拟输入 (0-24V)“或“模拟输出 (0-10V)“。 希望你能得到这个...

    1.这里的问题是这个 TMUX 开关 IC 是否工作/支持这样的模拟信号?

    2.还有一个新问题,我们想知道这个 TMUX IC 是否工作/支持 RS422 信号(例如考虑 19200bps 或 115200bps )?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srinivas、

     我们的多路复用器可用作器件范围内任何电压的双向开关。 另一个器件可以是 TMUX4051。

    VDD 的电压范围为  5V 至 24V、而不是 0V 至 24V。 只要 I/O 电压在器件规格范围内、在本例中、TMUX4051 的 I/O 电压应为 VSS 至 VDD。

    对于 RS422、 数据速率非常低、所以对多路复用器来说、只要 RS422 不在负电压范围内、这就不是问题。

    谢谢您、
    Arya