Other Parts Discussed in Thread: TXU0204, TMUX1308, LM324B, DRV8873
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TMUX1308
主题中讨论的其他器件: TXU0204、 LM324B、 DRV8873
尊敬的所有人:
我希望通过 LM324B(模拟)使用 TMUX1308 进行 4 次传感器读数、以及 通过 DRV8873 进行 2 次电流读数(模拟)以及通过 TXU0204 进行 2 RPM 数字信号 (3V)。 风扇是 CUI 器件 CFM- 4010年13月22日 和 Delta FFB0412UHN-SP4Z。
提前感谢
Piet