This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1308:模拟和放大器;数字信号

Guru**** 2642195 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0204, TMUX1308, LM324B, DRV8873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1586479/tmux1308-analog-digital-signals

器件型号: TMUX1308
主题中讨论的其他器件: TXU0204LM324BDRV8873

尊敬的所有人:

我希望通过 LM324B(模拟)使用 TMUX1308 进行 4 次传感器读数、以及 通过 DRV8873 进行 2 次电流读数(模拟)以及通过 TXU0204 进行 2 RPM 数字信号 (3V)。 风扇是 CUI 器件 CFM- 4010年13月22日 和 Delta FFB0412UHN-SP4Z。

提前感谢

Piet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piet,

    只要您通过的信号在其规格范围内、TMUX1308 就可以支持此应用。

    您计划为多路复用器供电的电源电压电平是多少?

    您计划通过多路复用器的信号的电压信号电平是多少?

    此外、信号的频率是多少?

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nir Gilgur:

    请参阅原理图

    此致、

    Piet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piet,

    似乎您使用 3V 为多路复用器供电并传递 3V 信号。
    对于 TMUX1308、这是正常运行。 我在这里没有看到任何问题或顾虑。

    谢谢、

    NIR