This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:有关如何使用 TMUX1574 的说明。

Guru**** 2642205 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1586284/tmux1574-instructions-on-how-to-use-the-tmux1574

器件型号: TMUX1574

如何使用 TMUX1574

您好!

TMUX1574 用于评估板。
VCC 为 1.8V、Dx 和 Sx 之间的信号电平为 3.3V。

查看第 7.3 节“建议运行条件“中的内容、使用方法似乎是可以接受的。

image.png

9.3.2 “超出电源电压运行“部分中提到了 VDDx2 存在限制。
我想确认是否存在与此相关的使用限制。

image.png

此致
- Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Satoshi、

    您可以为多路复用器提供 1.8V 电源并传递 3.3V 信号。  
    您的应用没有问题、

    上述限制条件不会影响您的用例。

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    感谢您的快速答复。
    您的建议将帮助项目取得成功!

    此致
    - Satoshi