This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1308-Q1:EN =高电平时的输出状态

Guru**** 2643895 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1308-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1589725/tmux1308-q1-output-status-when-en-high

器件型号: TMUX1308-Q1

您好的团队、

我想确认当 EN =高电平时 TMUX1308-Q1 的输出 (D) 状态。 在这种情况下、输出 D 将是 Hi-Z、电压可能不稳定? 如果在这种情况下我们需要确定低电平输出、是否需要在 D 处连接一个下拉电阻器?

谢谢您、

Muwei Zheng

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muwei:

    是、当 EN=高电平时、S&D 引脚为 Hi-Z。 如果您需要 D 引脚处于低电平、应使用下拉电阻器。

    此致、
    Katy