Other Parts Discussed in Thread: TMUX1308-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TMUX1308-Q1
您好的团队、
我想确认当 EN =高电平时 TMUX1308-Q1 的输出 (D) 状态。 在这种情况下、输出 D 将是 Hi-Z、电压可能不稳定? 如果在这种情况下我们需要确定低电平输出、是否需要在 D 处连接一个下拉电阻器?
谢谢您、
Muwei Zheng