This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7219:初始选择输出上的默认导通行为

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX7219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1591526/tmux7219-default-turn-on-behavior-on-initial-selection-output

器件型号: TMUX7219

我一直观察到 TMUX7219 的奇怪初始行为。 默认情况下、SA 输出应该是 IN = 0 时的初始输出、如数据表所示。 不过、我注意到对于某些电路、尽管 IN = 0、但初始默认值为 SB。 这仅发生在我们最终电路中使用的 TMUX7219 芯片中。 当芯片替换为新的 TMUX7219 时、默认情况下、行为恢复到适当的 SA、并遵循正常行为。  

以前是否有人看到过这种奇怪的行为。 这种行为会导致大约 50%的跌落率。 考虑到我只见过 50%的时间、它似乎与电路无关、可以通过简单更换芯片来校正。 但此时我更希望这是一个电路问题、因为我们无法控制我们获得的芯片。 电路如下。 让我知道您的想法。 感谢大家。

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    50%的下降速率的采样量是多少(您使用了多少个器件)?  

    另外、查看原理图、它看起来整体良好、唯一的问题是连接到 IN 的 FET。 因为您提到 “ 尽管 IN = 0、但初始默认值为 SB “。 FET 可能会输入高电平信号、该信号将使 SB 导通、如真值表所示。 您能否验证 FET 并不是采用高电平信号输入的方式?

    谢谢您、
    Arya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在最后几批电路中、只有 10 个、50 个。 在这两种情况下、一半的电路都表现出了这种奇怪的行为。 探测 FET 线路、据我所知、线路上没有意外的高位或噪声。 此外、电路中有一个下拉电阻、因此在启动时将其拉至接地、并尽可能减少任何潜在噪声。

    SN74HCS74Q 切换高电平位、而 TMUX7219 切换 PWM 信号进行控制。 因此、启动时  SN74HCS74Q 在启动时保持高阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    您是否仅对多路复用器进行了任何功能测试? 从电路中移除多路复用器、并尝试使用上面的真值表直接进行功能测试。 这可以帮助查看多路复用器是否正常工作或器件是否无法正常工作。  

    谢谢您、

    Arya