This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:HD3SS3220 特殊端口配置

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1592646/hd3ss3220-hd3ss3220-special-port-configuration

器件型号: HD3SS3220

您好:

是否可以将以下配置与 HD3SS3220 一起使用?

HD3SS3220 的所有 RX/TX 端口都有极性交换、我们在 UFP/DFP 通道中没有极性交换、因为我们的用例(隧道调试系统)不允许极性交换

grafik.png

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seraphin、

    HD3SS3220 是一款无源开关、因此可交换其 TX 和 RX 引脚、您只需关注主机和连接器之间的适当布线方向。  只要每个对保持差分、任何通道内的 P/N 都可以互换而不会出现问题

    谢谢您、

    Arya