This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3305:支持选择音频协议信号链的开关和缓冲器

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC2G34, SN74CB3Q3305, SN74AUC2G66, SN74AUC1G66, SN74AUC1G17, TMUX1108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1590892/sn74cb3q3305-support-in-selection-of-switch-and-buffer-for-audio-protocol-signal-chain

器件型号: SN74CB3Q3305
Thread 中讨论的其他器件: SN74AUC2G66SN74AUC1G66SN74AUC1G17、SN74AUC2G34 TMUX1108

您好、

 

音频协议线路设计需要 2 个器件(开关和缓冲器)、具体要求如下:

1) 单通道/双通道

2) 运行速度:最小 100MHz 典型值

3) 额定电压:0mv - 1.8 V (min)

4) TON 和 TOFF:对于开关:小于 5ns

5) 缓冲器传播延迟:小于 5ns

 

请让我知道更多细节并推荐相关部件。

 

PS:由于它不允许提交请求,我不得不输入 SN74CB3Q3305。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

     SN74AUC1G66(单通道)或 SN74AUC2G66 (双通道)是最接近您描述的开关。 这符合电压范围、Ton 和 Toff。
    如果此设备不工作:需要什么配置?  

    对于缓冲器、我会将您转接至逻辑团队、以便提供相关输入。

    谢谢您、

    Arya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arya:

    感谢您的回答。

    您是否已将缓冲区查询转移到逻辑团队、或者您是否希望我创建新请求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:  

    我已将其转移到逻辑团队、但如果您没有收到响应、您可以发出新的申请。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    对于缓冲器、在 1.8V 时、我建议将 SN74AUC1G17 或 SN74AUC2G34 用于 1/2 通道。

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arya:

    感谢您的建议。

    需要更新电压要求、请查看下面更新后 的上述要求:

    1) 单通道/双通道

    2) 运行速度:最小 100MHz 典型值

    3) 电 压转换:A 侧 1.2V/1.8V、B 侧 0V-2V  

    4) TON 和 TOFF:对于开关:小于 5ns

    5) 缓冲器传播延迟:小于 5ns

    6) 双向

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Malcolm、  

    是否有具有相同时序规格的双向器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    我必须将此转交给翻译团队、他们负责处理双向译员。

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    基于新要求的一项建议是 TMUX1108/1109。 这与 TON 和 TOFF 值之外的更多要求相匹配(这些值略高于 MIN)

    谢谢您、

    Arya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arya:

    谢谢、TON 和 TOFF 是我们选型的关键要求之一。  

    经过我们的内部讨论、我们已将对 SPST 和单向且无电压转换要求的要求降低、而所需器件只需使用使能引脚在 0V 至 2.5V 的电压范围内运行信号、TON 和 TOFF 小于 5ns、BW Min 100MHz。

    谢谢、

    Kiran。 A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    由于不需要电压转换、我将此移至 Arya。 谢谢!

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    而  SN74AUC1G66 的第一项建议似乎是适当的。

    谢谢您、

    Arya