This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:SW7 有什么作用?

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1596555/am62p-what-does-sw7-do

部件号: AM62P

嘿、我有一个 AM62P 电路板、其中 ILITEk 触摸屏驱动器 (I2C) 连接到 10.1“触摸屏、因此我尝试做的是、当触摸屏驱动程序接收到数据时、它应该会生成 I2C 中断、因此为了测试我在操作系统上是否收到此中断、我尝试连接到 SW7(热复位旁边的中断)引起的中断、因为它被称为 SoC INTn。 我的问题是:

  1. SW7 是否连接到任何 GPIO 引脚?
  2. SW7 是否会引发中断?如果是、IRQ 编号是多少?
  3. 如果此开关没有产生任何中断、如何为触摸屏驱动程序连接 I2C 中断。 IMG_20251210_112141.jpg
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供参考


    此致、

    Vasanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Vasanth、  

    感谢您的查询。

    该开关是供客户使用的占位符。 据我所知、没有执行任何具体的功能。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我感到困惑、如快速入门手册中所述、它在 GPIO1_23 上生成中断。 您能给我讲一讲如何使用此按钮作为中断源、以便在 GPIO 引脚上生成中断。  

    此致、
    Vasanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Vasanth、  

    请参阅原理图的以下页面  

    测试自动化 GPIO 映射

    硬件设置为生成中断。

    如果问题涉及实现相同功能的软件支持、我将不得不重新分配给软件专家。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    是的、我想在软件级别实现相同的功能、分配软件专家会很棒。

    此致、

    Vasanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vasanth

    谢谢你。

    请分享您正在考虑使用或使用的软件开发环境。

    如果您可以添加有关要求的一些详细信息、这将有助于分配。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Srinivasa,

    我有一个 am62p-sk-EVM 电路板、 上面运行了 TI U-Boot 2023.04(从 PSDK 9.2 开始)和 QNXOS、并从 QNX IDE 进行开发。
    我的要求是我有一个具有 10.1 英寸屏幕和 OLDI 连接的 ILITEK 触摸控制器、我想看看在板上运行的 QNXOS 中是否可以看到此触摸控制器引起的中断。 根据参考手册、我已经收集到开关 SW7 和 OLDI (OLDI_INT#) 会向 IO_expander 产生中断、因此我正在寻找一种方法来检测 QNXOS 中 SW7 产生的中断并将相同的逻辑应用于触摸控制器、因为两者都向 IO_expander 生成中断、并且我没有任何 GPIO 驱动程序、因此我使用寄存器访问。 为此、我想知道 SW7 产生的中断是否路由到任何 GPIO 引脚 (GPIO1_23)? 如何将开关 SW7 配置为引发中断、或者我是否可以纯软件级别提出 IO_expander 中断。

    谢谢。此致、

    Vasanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vasanth

    谢谢你。

    让我在内部进行检查并分配给专家。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vasanth

    我将问题分配给 QNX 专家以提供支持。

    请留出一些时间让专家提供支持。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Vasanth、

    您可以参考 GPIO 演示应用、其中 GPIO_23 (SW7) 配置为生成中断。

    在控制台中尝试 GPIO_TEST。

    对于源代码、请参阅以下文件“psdkqa/QNXx/examples/gpio/gpio_test.c"<xmt-block0>“ src

    此致、
    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vaibhav、

    感谢您的支持。

    我可以在 psdkqa 中看到 gpio_test 二进制文件。

    此致、
    Vasanth