This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX131:引脚间距确认

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1597150/tmux131-pin-pitch-confirmation

器件型号: TMUX131

您好的团队、

数据表状态的第 1 页封装是 0.5mm 间距 VQFN。 image.png 

而封装外形显示 0.4mm 间距 WQFN。

image.png

哪些信息是正确的? 我的客户无法接受 0.4mm 间距。 如果第一页出错、请更正。

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shota、

    封装外形正确。 原始封装图看起来像是标记了 VQFN、但后来更新为了正确的 WQFN。 但是、进行此更改时未更新 DS。

    此致、
    Katy