This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:使用 HD3SS3220 设计 USBC DRP

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1601858/hd3ss3220-designing-usbc-drp-with-hd3ss3220

器件型号: HD3SS3220

您好、

我正在使用 HD3SS3220 开发 DRP 3.0 USBC 板。

对我来说、HD3SS3220 数据表的 DRP 典型应用中有一个功能元件:

image.png

 

 

如果我认为正确、正确的架构应包括供电/受电多路复用器、例如 TPS6602x、类似如下:  

image.png

现在的问题是如何驱动 TPS6602x?
HD3SS3220 具有输出引脚、但它们与 I2C(我打算使用该引脚)进行多路复用。

我是否需要手动驱动 TPS6602x 的 ENx 引脚、或者是否有方法将其与 HD3SS3220 的 I2C 结合使用?

好极了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    如果您可通过主机/SOC 控制 VBUS、则不需要多路复用器。 但如果情况并非如此、则需要 VBUS 多路复用器。 如果您最终使用多路复用器、则可以在系统中启用它、如您的第一张屏幕截图所示。

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katy、

    我无法通过主机控制 VBUS、然后选择 VBUS 多路复用器。

    将多路复用器设置为 HD3SS 在 CC 线路 (UFP 或 DFP) 上广播的相同状态是否由主机负责?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    是的、主机需要适当地控制 VBUS 多路复用器。

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katy、

    谢谢。