This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX4821:TMUX4827:导通和关断行为

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX4827, TMUX4821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1601434/tmux4821-the-tmux4827-turn-on-and-turn-off-behavior

器件型号: TMUX4821
主题中讨论的其他器件: TMUX4827

大家好、团队

我想用同一信号控制 TMUX4827 的 VDD 和 SEL。 请告诉我以下问题的答案。

问题 1: TMUX4821 是否具有内部电荷泵设计?
 RON 曲线是平坦的、因此看起来与“传输门拓扑“特性类似。

问题 2: 电荷泵的工作频率是多少?

问题 3 当同时向 VDD 和 SEL 施加电压时、导通行为和开通时间是多少?

问题 4 当同时移除 VDD 和 SEL 上的电压时、关断行为是什么?关断时间是多少?

Q5. TMUX4821 具有失效防护逻辑、您能解释一下它使用的内部电路类型吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    今天是 TI 的美国假日。
    明天将提供答复。

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队

    我在 Q1 中提到的“拓扑“是在此页面中引用的。

    【常见问题解答】TI 开关和多路复用器使用的架构类型是什么、如何知道我的器件内部采用哪一种架构? -开关和多路复用器论坛 — 开关和多路复用器- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ken、

    1、 是的、内部拓扑结构是电荷泵。

    2.这是我无法分享的内部信息。  

    3.开关基本上是 FET、因此当 VDD 和 SEL 电压达到一定阈值电压时、FET 将开启、信号将通过。 请参阅数据表中的 Ton 以获取时间参考。  

    4、与 3 中的行为相同,但相反。 FET 将关断、信号将不会通过。  
    请参阅数据表中的 Toff 作为时序基准。  

    5. 有关失效防护逻辑的更多信息,请参阅常见问题解答。 我们不能在公共论坛上分享关于内部结构的细节。  

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NIR、

    感谢您的回答。我还有一些其他问题。

    第 1 步: VS1=VSEL1=VSEL2 = 0V、VS1=5V、VDD= 2=2V
    第 2 步: VS1=VSEL1=VSEL2 = 3.3V、VS1=5V、VDD= 2=2V
    第 3 步: VS1=VSEL1=VSEL2 = 0V、VS1=5V、VDD= 2=2V



    问题 6.
    第 1 步至第 2 步
    如果 VS1 和 VS2 引脚上有信号、然后为 VDD 和 VSEL 供电、延迟是否与 Toff 相同?

    问题 7
    步骤 2 至步骤 3
    如果向 VS1 和 VS2 引脚提供信号、然后 VDD 和 VSEL 的电源关闭、则延迟是否与 Toff 相同?

    问题 8.电荷泵何时开始工作?
    是否为 VDD 提供电源电压? /是否为 VSEL 提供高电平信号?

    问题 9.电荷泵何时停止工作?
    是否在电源电压不再提供给 VDD 时出现? /是否为 VSEL 提供低电平信号?

    问题 10.是否有任何降低 EMI 的布局指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ken、

    问题 6:
    TOFF 是从 导通到关断的时间。  
    第 1 步到第 2 步从关闭到开启、因此延迟与 Ton 类似。

    问题 7:
    是的、这是 Toff、因为您从开到关。  

    问题 8:
    电荷泵与 VDD 电压相关、而不是 SEL。 当 VDD 上升时、在特定的电压电平下、电荷泵将完全导通并开始运行。  

    问题 9:
    当 VDD 下降到足够低时、它将关闭电荷泵。 VSEL 与电荷泵的运行无关。  

    问题 10:
    我们建议靠近电源引脚放置去耦电容器、以降低交流噪声。  

    谢谢、

    NIR