This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1308A-Q1:VIN = 0V、5V 时 ID (OFF)、ID (ON) 漏电流

Guru**** 2814345 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1601133/tmux1308a-q1-id-off-id-on-is-on-leak-at-vin-0v-5v

器件型号: TMUX1308A-Q1

您好的团队、

您能否告知数据表中的 ID (OFF)、ID (ON)、IS (ON) 漏电流值  

在 VDD = 5V 时、对于 VIN = 0V 和 5V 的情况?

数据表规定的 VIN 为 VDDx0.8 和 VDDx0.2。  

我想知道如果 VIN 降至 0V 或增加到 5V (=VIN VDD)、泄漏电流是否会增加。  

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    今天和明天是 TI 的美国假日。
    星期五上将提供响应。

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、

    如果 VIN 降至 0V、则不会出现漏电流、因为输入端没有电流。

    在 5V 时、 由于电压也增加、泄漏将增加。

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR-SAN:

    谢谢你。 当 VDD =5V 时、您能否分享我的测量数据?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Tsuji-San、

    我假设您需要 VIN = 5V 和 VDD = 5V 时的泄漏信息、我们没有这个问题。  
    虽然漏电流会略微增加、但仍将在最大 800nA 的范围内 如果客户在室温下工作、则泄漏将更低。

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR-SAN:  

    我有一个后续问题。  

    条件:Vcc = VDD = 5V、

    通道 A 源被上拉至 Vcc、漏极连接 (SELECT_ON) 到具有 0.2uA 漏电流的 MCU GPIO。   

    通道 B 源上拉至 Vcc、而不是 SELECT_OFF

    在这种情况下、通道 B 的 (OFF) 最大值是否为 800nA、对吧?

    通道 A 的 IS (ON) 是多少?  

    由于漏极连接到具有 0.2uA 漏电流的 MCU GPIO、因此 IS (ON) 将为 0.2uA?  

    或者、除了 0.2uA 之外、我是否应该考虑最大 800nA 的 IS (ON)?   

    2.您能否提供以下条件下 3 批次 x30 单元的 ID(ON)、IS(ON) 测量值?

    测试条件:  

    VDD = 5V

    Ta = 125°C

    VD = 0V 或 5V、VS = 0V 或 5V

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Tsuji-San、

    1.是的,正确。 我无法预测这种情况下将有多少电流 (on)、但我们保证最大电流为 800nA。 总泄漏电流为以 IS (ON) 为单位的值加上 0.2uA。 所以、是的、就像您说的、这是 0.2uA 泄漏电流的增加。  

    800nA 最大漏电流是在 125°C 下 5V VDD 下测得的。 VD 和 VS 为 1V 至 4V。  

    数据表中的测试条件与您在此处要求的测试条件非常相似、因此我要说的是漏电流也应非常接近 800nA。

    谢谢、

    NIR