This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4051:输入电压为 2V、VCC 电压为 0V 时的损坏问题

Guru**** 2814415 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1604766/cd74hc4051-damage-issue-when-there-is-2v-on-input-and-0v-on-vcc

器件型号: CD74HC4051

您好的团队、

我的客户使用 CD74HC4051 测量电池包的电压。

电池包的最大电压为 1000V、客户使用多个电阻器将其分压为 2V、然后分配到 CD74HC4051。

通常、客户不会为 CD74 提供 5Vcc、只有 2V 输入电压。

仅当客户需要测量电池电压时、才会为 CD74 供电。

现在、他们发现了几个 CD75HC4051 脱壳问题。 它们将让我们执行 FA 流程。

mmexport1767929766930.jpg

mmexport1767930337958.jpg

Q1、2V 输入电压是否会流入 VCC 并损坏此芯片? 我看到 VCC 在 2V 时会工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    该器件不受断电保护。 如果器件未上电、 则不得通过输入引脚发送任何电压、如下面 VIS 的建议运行条件中所示。

    不过、如果 VCC 为 2V、则无需担心输入引脚上也有 2V 的电压。  

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katy、

    您是否推荐了具有断电保护功能的 P2P 器件?

    THX。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    遗憾的是、我们没有任何以 5V VCC 运行的 8:1 断电保护多路复用器。 我建议添加一个外部 TVS 二极管、以便在器件断电时保护输入引脚。

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katy、

    为什么建议添加 TVS 来实现输入保护。 您意味着输入引脚上的峰值电压(例如 5V)将高于 2V、这会损坏此 IC?

    Q1、建议使用什么参数 TVS?

    Q2、在此设计中、输入端 2V 稳定电压和 VCC 上 0V 电压是否正常?

    Q3、是否可以添加二极管来将 VCC 电压钳位到 1.8V 以保护 IC

    Q4、断电保护功能如何工作?  原则是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    进一步检查后、TVS 二极管不会解决您的问题、除非您能够在 VCC 关断时在电池和输入引脚之间连接二极管。  CD74HC4051 没有过压保护功能、这意味着输入引脚上的电压不能高于 VCC。 如果 VCC 为 0V、则输入电压也必须为 0V。 这是因为有内部二极管将输入引脚连接到 VCC。

    最简单的方式是输入引脚和 VCC 之间没有二极管。 当 VCC = 0V 时、这将允许输入引脚上的电压(在规格范围内)。 我们还提供一些多路复用器、这些多路复用器能够以远高于 VCC 的电压提供保护、通常用于可能出现高压瞬态尖峰的用例。  

    我们没有提供断电保护的 8:1 多路复用器、但确实有 4:1 多路复用器。 从 SN74CBT3253C 数据表可以看出 、输入引脚与 VCC 之间没有内部二极管、因此在 VCC 关闭时允许输入事件发生电压。 在该器件中、您可以使用连接 4:1 多路复用器的控制引脚以及输出引脚来有效地拥有 8:1 多路复用器

    此致、
    Katy