This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:原理图审阅

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1608217/tmux1574-schematic-review

器件型号: TMUX1574

您好、

您想帮助查看下面的 TMUX1574 原理图吗? 谢谢!

1574.png

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我这边没有什么大问题、VCC 在规格范围内、并且有去耦电容器。 但是、由于电压没有在原理图上进行标记、请确保验证输入/输出信号是否在规格范围内。 您可以看到下面的建议运行条件。 另请注意、此器件的带宽为 2GHz、因此只要时钟信号的频率至少比 2GHz 小 5-7 倍、此应用就可以满足要求。

    此致、
    Katy