This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543820:TPS543820MRPYR

Guru**** 2814785 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS543820E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1608650/tps543820-tps543820mrpyr

器件型号: TPS543820

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps543820.pdf 在本给定文档中、MPN 为  

TPS543820RPYR

和请求的 MPN 为  

TPS543820MRPYR

数据表中缺少 m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soorya:

    TPS543820MRPYR 是我们“-MPN"版本“版本器件的 ET。 通用器件型号为 TPS543820E、可在此处找到: https://www.ti.com/product/TPS543820E

    该器件的工作温度范围低至–55°C。 您发送的 TPS543820RPYR 的额定温度仅为–40°C 至 125°C。

    谢谢!

    -卡森