This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4052A:在 SN74LV4052A 中、由于同一 IC 总共有 3 个型号、因此出现问题

Guru**** 2814785 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4052A, SN74LV4052A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1604012/sn74lv4052a-in-sn74lv4052a-issue-causing-because-there-are-total-3-variants-of-the-same-ic

器件型号: SN74LV4052A

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我使用 SN74LV4052A IC 作为 UART 开关。
工作正常、
但共有 3 种型号的同一 IC 与“SN74LV4052A、SN74LV4052A-Q1、SN74LV4052A-SN74LV4052A EP。
在 SN74LV4052A 中、它显示支持 I2C 开关。
在 SN74LV4052A-Q1 中、它并不表示是否支持 I2C 切换。
我的设备在现场、导致问题、如生产 IC 编号 在所有 PCB 上都是相同的 4052A、因此会产生问题、任何人都可以指导我们。

UART 切换完美。 但我在 I2C 线路中遇到问题。 我在 I2C 上连接了 BME280 传感器、有时会卡住、有时传感器出现故障。 传感器在与 IC 相同的 3V3 上工作。
I2C 线路中使用了上拉电阻。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    您是否有一个原理图来查看是否存在任何潜在问题?  是的、 SN74LV4052A-Q1 可用于切换 I2C 信号。 由于其配置并符合协议参数级别、它可以处理 2 线制开漏协议。  

    谢谢您、

    Arya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Arya、我将这个问题发布到了技术部门。 支持、
    问题: 当我的 I2C 线路从一条 I2C 线路切换到另一条 I2C 线路时出现问题,我有 2 条不同的 I2C 线路和不同的传感器连接到它。 有时传感器停止传感器数据,他们甚至没有响应,大多是 BME280 传感器, 我使用覆盆子 PI )。
    大约 700 个器件出现问题。 还有 2000 款器件已经在量产中。

    由于 UART 多路复用器=无问题
    由于 I2C 多路复用器=很多问题
    I2C 频率= 100kHz(在 400kHz 时问题增加,我们的网状系统)


    我使用的是“SN74LV4052A  “、并且该 IC 有 3 种变体可供使用、
    我使用的是“SN74LV4052A & SN74LV4052A-Q1“
    根据数据表“SN74LV4052A  “可用作 I2C 多路复用器

    (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lv4052a.pdf?ts = 1768884091137&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F)。  

    但在  SN74LV4052A-Q1 中、没有显示 I2C 多路复用器、请浏览我共享相应 IC 数据表的链接  
    (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lv4052a-q1.pdf?ts = 1768900501595 和 ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F)。

    在我的生产 IC 中、仅显示数字 ( TI3AA8X7M  LV4052A )。 “LV4052A “位于 PCB 上 UART 多路复用器或 I2C 多路复用器的所有 IC 上。

    如何区分这些? 我们的生产团队在不同的位置,他们做的东西散装和我们得到的 IC 卷 3000 IC。 因此、它们只是在 UART 多路复用器和 I2C 多路复用器位置放置相同的 IC、因为 IC 名称相同。
    如何解决该问题? 任何想法/建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    几个问题:


    1.你有一个原理图,说明如何将设备用于 I2C 吗?

    2.您是否认为非 Q1 能够实现 I2C 应用?  

    下面还提供了有关可用于 I2C 应用的多路复用器的  常见问题解答:  有关更多信息、请查看该主题的常见问题解答。  

    谢谢您、

    Arya