This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DS10224:未使用的 B 通道(ENB =低电平)的端接问题

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DS10224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1610256/ts3ds10224-termination-question-for-unused-b-channel-enb-low

器件型号: TS3DS10224

您好、

我使用 TS3DS10224 作为单通道 1:2 多路复用器。 我将仅使用通道 A (INA 和 OUTA1/OUTA2)。 通过将 ENB 连接至低电平将禁用通道 B。

数据表提到在未使用的引脚上使用 50 Ω 电阻器来减少高速应用中的反射。

如果 ENB 为低电平且通道 B 被禁用、INB 和 OUTB1/OUTB2 是否仍需要 50 Ω 终端? 这些 B 通道引脚是否可以保持未连接状态?

如果答案取决于布线残桩长度或信号速度、请遵循推荐的指南。

谢谢、

Conor

 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我们建议将未使用的引脚连接起来、而在高速应用中不要悬空。 下面是 有关此问题的常见问题解答和常见问题解答。   

    谢谢您、
    Arya