Other Parts Discussed in Thread: TS3DS10224
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TS3DS10224
您好、
我使用 TS3DS10224 作为单通道 1:2 多路复用器。 我将仅使用通道 A (INA 和 OUTA1/OUTA2)。 通过将 ENB 连接至低电平将禁用通道 B。
数据表提到在未使用的引脚上使用 50 Ω 电阻器来减少高速应用中的反射。
如果 ENB 为低电平且通道 B 被禁用、INB 和 OUTB1/OUTB2 是否仍需要 50 Ω 终端? 这些 B 通道引脚是否可以保持未连接状态?
如果答案取决于布线残桩长度或信号速度、请遵循推荐的指南。
谢谢、
Conor