This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4412:我们是否具有可简化布局设计的内部布线多路复用器

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1611373/tmuxhs4412-do-we-have-internal-routing-mux-for-easy-layout-design

器件型号: TMUXHS4412

尊敬的团队:

客户希望将 TMUXHS4412 用于 4 通道 20Gbps 差分 2:1/1:2 多路复用器/多路信号分离器。

但它们关心多路复用器的布局设计、如右侧所示。 高速差分数据线有 3 个交叉点。

我们是否有类似右侧所示的 MUX 解决方案?  

此致、

Terry

 

 

111.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    我们没有该方向位于右上的高速多路复用器、可以使用板上的 2 层进行如下布线、如右下角的图像所示。

    谢谢您、
    Arya