Other Parts Discussed in Thread: TMUX1208-Q1
器件型号: TMUX1208-Q1
您好专家、
我们可以在未使用的 Sx 引脚处保持悬空吗?
还是应该出于任何原因(例如串扰,噪声耦合,ESD 等)在未使用引脚处进行上拉/下拉?
此致、
Kazuki Kuramochi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1208-Q1
器件型号: TMUX1208-Q1
您好专家、
我们可以在未使用的 Sx 引脚处保持悬空吗?
还是应该出于任何原因(例如串扰,噪声耦合,ESD 等)在未使用引脚处进行上拉/下拉?
此致、
Kazuki Kuramochi
您好 Arya、
我认为你的评论是不一致的。
典型情况下、TMUX1208-Q1 的 BW 为 65MHz。
因此、从 TMUX1208-Q1 的角度来看、100 至 50MHz 是高频应用。
根据您的说明、您说我们不需要使用端接电阻器。
不过、在您的第一个解释中、您说过“在低频应用中、这些引脚可能会悬空“。
那么、您刚才的回答是否只是多路复用器产品的一般性答案?
根据 TMUX1208-Q1 的 IC 设计、您能给出答案吗?
此致、
Kazuki Kuramochi