This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1208-Q1:未使用引脚的建议端接

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1208-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1612234/tmux1208-q1-suggested-termination-for-unused-pin

器件型号: TMUX1208-Q1

您好专家、

 

我们可以在未使用的 Sx 引脚处保持悬空吗?
还是应该出于任何原因(例如串扰,噪声耦合,ESD 等)在未使用引脚处进行上拉/下拉?

 

此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki:

    在低频应用中、这些引脚可以保持悬空、因为如果处于悬空状态、则不会对其他通道或运行产生影响。 对于更高频率的应用、建议通过端接电阻器(通常为 50 Ω 电阻器)将这些未使用的输入连接到 GND。 这是因为噪声可能耦合到未使用的输入、并向多路复用器引入串扰、这可能会导致器件本身的其他输入和输出出现波动。

    谢谢您、
    Arya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arya-San、


    您能告诉我不带端接的低频使用频率如何、50 欧姆端接的高频使用频率如何?

    此致、
    Kazuki kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki:

    通常、100 至 50MHz 应该没问题、以免没有端接电阻器。 高于此值的情况下、我们建议使用端接电阻。

    谢谢您、
    Arya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arya、


    我认为你的评论是不一致的。

    典型情况下、TMUX1208-Q1 的 BW 为 65MHz。

    因此、从 TMUX1208-Q1 的角度来看、100 至 50MHz 是高频应用。
    根据您的说明、您说我们不需要使用端接电阻器。

    不过、在您的第一个解释中、您说过“在低频应用中、这些引脚可能会悬空“。

    那么、您刚才的回答是否只是多路复用器产品的一般性答案?
    根据 TMUX1208-Q1 的 IC 设计、您能给出答案吗?

    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki:

    是的、过去的答案是通用的、适用于所有多路复用器。 对于 TMUX1208-Q1、只要频率低于 50MHz、就可能不需要连接未使用的引脚。 该数字可能因器件而异。

    您希望将此器件用于什么应用?

    谢谢您、
    Arya