This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1204:偏置电压变化

Guru**** 2924980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1613036/tmux1204-the-bias-voltage-changes

器件型号: TMUX1204

尊敬的 TI 工程师:

 

我们使用 TMUX1204 来收集交流电压信号。 TMUX1204 的源极引脚连接到跟随器的输出。 当我们向跟随器的输入端添加 1.5V 偏置电压时、我们发现漏极引脚输出端的电压不断变化、从而导致采样误差。

我们尝试直接将偏置电压施加到 TMUX1204 的源极引脚、但仍然遇到了该问题。

S1~S4 都具有输入信号、电路原理图如下:

tmux1204_sch.jpg

我们捕获了跟随器输入(通道一)和漏极引脚输出(通道二)的波形图、如下所示:

waveform.jpg

 

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MUX1204 是无源开关、本身不会影响信号。

    检查跟随器的输入和输出是否相同。

    开关的行为类似于 9Ω 电阻器。 如果有电流流动、则会出现压降。 检查 S 和 D 引脚之间的压降(或 R68 上的压降)。