This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L110:以太网 RMII 信号多路复用器

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC257A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1616154/ts3l110-ethernet-rmii-signal-multiplexer

器件型号: TS3L110
主题中讨论的其他器件: SN74LVC257A

尊敬的先生:

我需要用于以太网 MAC RMII 信号的多路复用器。 我有一个 MPU MAC(RMII 接口)、该接口应连接到 2 个 PHY 的收发器。 原型设计为使用 22 Ω 跳线的无源解决方案、用于选择 PHY 收发器。 我正在为该 选择寻找 Active IC 多路复用器。 您能为 RMII 信号多路复用推荐合适的 IC 吗?

 

image.png

此致、

Sunitha.b

高级经理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunitha、

    我们的团队仅处理无源多路复用器、因此我已经邀请了逻辑团队、他们可以就有源多路复用器提供建议。

    但是、如果无源多路复用器适合您的应用、我建议使用 TMUX1574、这是一款 2:1 高速多路复用器。

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunitha、

    您能否澄清一下数据需要走向哪个方向? 有源多路复用器具有定义的输入和输出。 在您的图中、我假设数据是从 PHY 收发器传输到 MAC 吗?

    如果正确、我推荐使用  SN74LVC257A。 这是一个四路 2:1 有源多路复用器。  www.ti.com/.../SN74LVC257A