This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4412:关于以下器件的信号类型支持

Guru**** 2811825 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3411, TMUXHS4412, HD3SS3220L, HD3SS3220, HD3SS3411-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1618687/tmuxhs4412-regarding-the-signal-type-support-of-the-following-part

器件型号: TMUXHS4412
主题中讨论的其他器件: HD3SS3220L、HD3SS3411、 HD3SS3220HD3SS3411-Q1

尊敬的团队:  

我计划在设计中使用以下部分 TMUXHS4412

我喜欢数据表。 它被称为模拟多路复用器。

但上述可使用它的接口主要是数字接口。 请从数据表中找到以下快照以供参考  
image.png

我希望使用最大功率高达 6GHz 的模拟(射频信号)。 因此、请确认在上述部分中、我可以使用射频作为输入和输出、并使用模拟信号进行验证。  

如果它不支持/未验证、请建议我使用具有类似规格且可以支持/验证的任何其他器件

期待您的答复、  

谢谢、此致、  
Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maharajan:

    TMUXHS4412 是一款无源多路复用器、只要信号在建议规格范围内即可。 在您的 6GHz 情况下、我认为实施没有问题。  

    谢谢您、
    Arya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arya:  

    感谢您的确认、

    此致、  
    Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arya:

    我还有一个与此相关的查询、但具有不同的零件。

    我们之前讨论的器件是 4 通道器件、我想单独控制每个通道、所以我查看了 TI 的库存、下面列出了这四个器件

    HD3SS3220L
    HD3SS3411
    HD3SS3220
    HD3SS3411-Q1

    请检查这些器件中是否有任何一个可用于之前讨论的要求。

    我希望使用最大功率高达 6GHz 的模拟(射频信号)。 因此、请确认在上述部分中、我可以使用射频作为输入和输出、并使用模拟信号进行验证。  

    如果它不支持/未验证、请建议我使用具有类似规格且可以支持/验证的任何其他器件

    期待您的答复、  

    谢谢、此致、  
    Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maharajan:

    所有这些器件在 6GHz 下都具有足够高的带宽。

    只要射频信号值处于数据表中显示的推荐器件规格范围内、就不会出现问题。  

    谢谢您、
    Arya