This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX121:差分 25MHz 时钟支持

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX121, TS3DS10224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1619085/tmux121-differential-25mhz-clock-support

器件型号: TMUX121
Thread 中讨论的其他器件: TS3DS10224

您好团队

我们设计了两个源到单个输出之间的时钟电路选择

 

两个输入时钟频率为 25MHz HCSL、并根据用例进行选择以提供单个输出。

TMUX121 是否支持该配置?

 

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nitesh、

    是的、TMUX121 可以轻松支持此应用。
    它是双向的、有足够的带宽在 25MHz 传输信号。

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、NIR

    感谢您的快速答复。

    您能分享 TMUX121 是否有任何抖动特性吗?

    与 TS3DS10224 器件相比、TMUX121 的抖动性能如何?

    谢谢

    Nitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以发现任何数据与 TMUX121 的抖动有关  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nitesh、

    我们没有任何器件的抖动数据。 这不是我们进行测试或验证的目的。  

    TMUX121 的额定带宽高于  TS3DS10224、因此我认为 TMUX121 的整体交流性能更好。  

    谢谢、

    NIR