This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:TPS259571DSG — 波形验证

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1616130/tps2595-tps259571dsg---waveform-verification

器件型号: TPS2595

您好、

1.请您确认是否 EN/UVLO 波形 对应于 EN/UVLO 引脚电压 输入电源 (VIN) 电压

 

2.在我们的设计中 EN/UVLO 阈值为 1.2V 。 根据电阻分压器、这转换为等效值 VIN UVLO 阈值为 7.63V

 

3.目前,我们正在进行测量 零电压开关 关断延迟 中导出 VIN 至 VOUT 。 在时序测量方面、这是否是正确的方法和理解?

 谢谢您、

Nandha T
   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nandha、

    1.如果你在数据表中的意思是,是的   EN/UVLO 波形  对应于  EN/UVLO 引脚电压

    2.您能分享关于电阻分压器的信息吗

    3.你可以使用下面的附件

    此致、

    Sailendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1) 正常

    2) Vin=12V、r1=536K、r2=100K

    3) 我是否需要测量从 Vin 到 Vout 或从 UVLO 到 VOUT 的导通和关断延迟?

    谢谢、

    Nandha T  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1) 以上是我们原理图的一部分、其中 COUT 已根据数据表建议修改为 1 µF。

    2) 我已经为我们的设计捕获了导通、关断延迟和上升时间

    i) 导通延迟

    ii) 关断延迟

    iii) 上升时间

    谢谢您、

    Nandha T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nandha、

    请查看数据表中的时序特性部分  

    此致、

    Sailendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已经回顾了时序特性并观察到与预期值有很大的偏差。 因此、我将原理图设计和捕获的波形分享给您参考。 请仔细查看、并提出解决该问题的适当解决方案。

    谢谢您、

    Nandha T  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请尽早答复

    谢谢您、

    Nandha T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nandha  

    很抱歉耽误你的时间。

    1. td、off = t2 - t1  (t1 = UVLO 引脚达到 UVLO 阈值 (1.2V) 、t2 = VOUT 达到其初始值的 90%)  

    2. td、on =  t2 - t1  (t1 = UVLO 引脚达到 UVLO 阈值 (1.2V) 、t2 = VOUT 达到其初始值的 10%)  

    3.导通延迟 (从 UVLO 达到其 1.2V 到 VOUT 达到 VIN 值的 90%) = td、on + tr (Vout 10%至 90%)

    此致、

    Sailendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我已经测量了 开通时间、关断时间和上升时间 、并根据列出这些值的列表 预期的数据表规格 。 不过是测量值 偏离数据表中提到的值 。 您能否建议解决此问题的方法?

    谢谢您、

    Nandha T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nandha

    您能测量吗   开通时间、关断时间和上升时间  根据我提供的定义,并尝试发送指定定义的波形,因为波形对于将定义与波形中显示的测量值相关联是没有用的

    BestRegards、

    Sailendra