This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:交流耦合电容器

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1615312/tps53355-ac-coupling-capacitor

器件型号: TPS53355

你(们)好

当负载重且输出电压正常时、PGOOD 将拉至低电平约 1ms。 什么原因可能导致此问题? 后来、我们测试并从电路中删除了 C5、问题消失了。 电路中 C5 的功能是什么? 我在规格的“典型应用电路“中看到、它被添加到陶瓷电路中、但添加它会导致问题。 如果我们将其删除、是否会有任何其他影响?

谢谢

tps533.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您能帮助回复更新吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我在典型应用电路中没有看到 C5。 请勿在设计中包含 C5、因为不建议放置该电容器。

    谢谢、

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在包含 C5 的典型应用中向我展示。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Calan

    我在规范中看到、典型应用电路使用陶瓷、但我们遇到了问题。 如果我们删除它、是否会有任何其他问题?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能帮助澄清您的问题吗? 您在哪里看到这些问题? 哪个组件会导致您出现问题? 是否仍为 C5? 如果您遵循典型应用电路、通常不会出现任何问题。

    谢谢、
    Calan