This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX646:TMUX646 1:2 应用

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1619807/tmux646-tmux646-1-2-application

器件型号: TMUX646

您好的团队、

 

我知道、我们的多路复用器是无源器件、因此、只要信号不超过多路复用器规格的电压和频率、它就能够正常通过双向信号。  

如果我们可以使用 1:2 情景、您可以帮助 confrim 吗?

image.png

 

此致、

Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    我们的团队将在明天回复您。

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    您所知道的是 100%正确。  

    是的、您可以通过这种方式实现多路复用。

    谢谢、

    NIR