This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4446:下行/对接应用

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4446

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1622657/tmuxhs4446-downstream-dock-application

器件型号: TMUXHS4446

您好、

我们正在使用采用 TMUXHS4446 多路复用器(由外部 MCU 控制)的 USB 坞站、我们对 EVM 设计有疑问:

  1. EVM 中的 SSTX 和 SSRX 交换(即连接器侧 SSTX 连接到多路复用器的 CRX)、这是否特定于上行/源侧?  
  2. 参考设计提到交换 CTX/CRX 的 P/N、虽然 USB 3 明确允许将相同的数据线用于 DisplayPort、而 Display Port 不允许极性交换、这有什么效果?

以下是当前设计:

image.png

是否有任何明显的问题?
最好的注意、

Luka.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Luka、

    1.这是无源开关、因此切换 SSTX 和 SSRX 不会出现问题。
    2.相关 — 由于这是一个无源开关,设备只是将信号的一侧传递到另一侧。 引脚的“极性“只是为了帮助用户保持信号不变 — 引脚本身没有不同的极性。 例如、如果交换 P/N 信号更适合布局、这是该器件的可接受用法。 用户只需记住、在路由到信号链中的下一个器件时、交换了这些器件。

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Katy、

    非常感谢快速的答复,这回答了最初的问题。 您还可以提供有关去耦的任何建议、因为数据表没有太多的相关信息。

    Luka.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Luka、

    在高速应用中、VCC 上通常只需要去耦电容器。 对于交流耦合电容器、这些电容器基于 USB 协议 — 通常需要在 Rx 每个信号的 Tx/USB 之间使用一个电容器。

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Katy

    是的、抱歉问题可能不清楚、我特别询问了 VCC 去耦、交流耦合电容器、数据表中对此进行了清晰的解释。

    此致、

    Luka.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清–去耦的内容与示例应用中的内容相匹配、您应该可以执行该操作。 设置 3 个电容器的点很有用、以防您稍后需要增加/减小电容。

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!