This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1102:如果 S 或 D 中的电压低于 0V、会发生什么情况?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1102, TMUX4819

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1621892/tmux1102-what-happened-if-the-voltage-in-s-or-d-below-0v

器件型号: TMUX1102
主题: TMUX4819 中讨论的其他器件

TI 专家、您好

 

出于某种原因、当 VDD 为 3.3V 时、TMUX1102 的输入最多在我们的应用中为–2.5V。 在这种情况下、S 或 D 将被钳位到接近 0V 或对 TMUX1102 造成永久损坏?

 

此致

Yang