Other Parts Discussed in Thread: TMUX1102, TMUX4819
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TMUX1102
主题: TMUX4819 中讨论的其他器件
TI 专家、您好
出于某种原因、当 VDD 为 3.3V 时、TMUX1102 的输入最多在我们的应用中为–2.5V。 在这种情况下、S 或 D 将被钳位到接近 0V 或对 TMUX1102 造成永久损坏?
此致
Yang