Other Parts Discussed in Thread: TS3A27518E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TS3A27518E-Q1
主题中讨论的其他器件: TS3A27518E
尊敬的 TI 团队:
我们的客户使用 4 个 TS3A27518E TRTWRQ1 在 2 个 MCU 和 2 个 SPI 闪存之间进行连接、以选择闪存。
我不确定 TS3A27518E 是否担心 NC 侧连接 NC 侧、还是 NC 侧连接无侧。 MCU 和闪存全部连接到 COM 侧。
使用这种串联方法时、它是否需要考虑阻抗或电容。
请帮助我们进行检查。 谢谢。
BR、Helen