This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5223:TS3A5223 在 IC 的 Vcc 引脚和 SEL 引脚之间发生内部短路

Guru**** 2814895 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A5223

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1613651/ts3a5223-ts3a5223-internal-short-circuit-between-the-vcc-pin-and-the-sel-pin-of-the-ic

器件型号: TS3A5223

在我们的应用中、我们的 TS3A5223 经常出现故障。
具体来说、SEL 引脚和 IC 内的 Vcc 引脚之间存在内部短路(低阻抗)。
即使我们尝试使用电阻下拉 SEL 引脚、它仍然通过 IC 内部变为高电平。
我们正在试图重现这一现象、但未能做到这一点、也未查明原因。

您能否告诉我们、导致这种现象的可能原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    造成此类损坏的最可能原因是 SEL 引脚上的过压。

    开关接通电源之前是否应用了信号? 是否会耦合到 SEL 信号中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    我们会尝试一下。
    SEL 信号直接连接到外部器件、因此容易受到噪声的影响、并且电源序列可能不正确。

    我们在下面发现了两种故障模式、
    1. COM 与 NO 以及 NC 之间的永久短路故障
    2. COM 与 NO 以及 NC 之间的永久断路故障
    上述两种故障是否与 SEL 引脚上的过压相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    导致这些故障的最可能原因是 COM/NO/NC 引脚之一上出现过压。

    但是、一个引脚上的过压也可能导致对 VCC 短路、然后损坏芯片的其他部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我将继续调查。

    其他问题。
    如果 SEL 信号的转换时间较慢、此器件是否可能发生故障或损坏、
    或者、如果信号保持在 0.3V 至 0.8V 之间的中间电压电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito:

    转换时间较慢、但电压电平处于数据表规格范围内、不会导致任何问题。
    如果保持在额定逻辑电平之间 、将发生击穿电流。 这可能会导致器件损坏。

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 NIR-San、

    感谢您的答复!
    我们能够重现客户现场实际发生的故障(Vcc 和 SEL 之间的内部短路)。
    下面介绍了我们进行的实验、假定的故障原因以及对策。




    问题
    1. IC 内部发生了哪种与上述故障有关的现象?
    为什么 COM1 和 Vcc 之间的大电流会导致 SEL 引脚出现故障?
    2.上述假定和对策是否适当?
    3.是否有其他建议的对策?


    我们非常感谢您的答复。

    谢谢、  
    Yuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Yuya-San、

    1.建议运行条件下,不能在 I/O 上传递高于电源 (Vcc ) 的电压信号 (COM、NC、NO )。

    在您的实验中、当 Vcc = 0V(接地)和 VCOM = 3.3V 时、您可以完全打破这些限值。 这将导致 COM 和 VCC 之间发生内部短路。 这是因为它们在内部连接了一个二极管。 该操作会使其反向偏置并在 COM 和 VCC 之间内部产生短路。  

    SEL 也通过二极管连接到 VCC。 由于有大电流流过、它们之间可能会发生短路。   

    2.不, 完全不建议电容器实现。 客户正在以这种方式滥用该器件。  

    3、我唯一的建议是解决这个问题最简单的一个, 在建议的运行条件下运行。  
      VCC 必须首先为 3.3V、然后您可以在 COM 和 SEL 引脚上具有高达 3.3V 的电压。  

    更多信息可在下面和数据表中找到。

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NIR-San

    感谢您的答复。

    数据表包含以下说明、根据电容值、我们认为在 Vcc 上部署电容器是合适的电路设计。



    此外、TS3A5223 的 Vcc 与许多其他 IC 共享、因此这些 IC 的去耦电容器也并联安装。
    因此、Vcc 和 GND 之间的总电容不可避免地会变大。

    当然、我们认为遵循建议的上电顺序至关重要。 但是、由于连接的应用程序属于客户、因此我们无法完全保证遵守最终的顺序 因此、我们需要实施措施、确保即使采用了不正确的上电顺序、也不会发生故障。

    COM 和 Vcc 之间以及 SEL 和 Vcc 之间的二极管是否是共享/公共元件?
    此外、这些二极管的额定电流是多少?
    我们认为、通过添加阻尼电阻器将电流保持在这些二极管的额定值范围内、可以防止出现故障。

    谢谢、  
    Yuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Yuya-San、

    您是正确的、我们建议在电源引脚附近放置一个去耦电容器。 其目的是滤除来自电源的交流噪声、以保持干净的直流信号。  
    根据您依靠对多路复用器施加应力的简单事实、不应该像您所解释的那样使用。

    我认为您无法保证正确的上电序列。 因此、我们无法保证多路复用器的可靠性。   

    我不确定您所说的“共享/常见组件“、您能解释一下吗?  

    遗憾的是、我们没有关于二极管电流限制的信息、但看一下类似器件、我估计值为 50mA。
     
    是的、我同意。 我还建议添加与 I/O 引脚串联的限流电阻器。 它应该有助于减小电流。

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 NIR-San

    根据您的评论、我明白 COM 和 Vcc 之间以及 SEL 和 Vcc 之间存在二极管连接。
    我的目的是询问这些二极管连接是通过单独的二极管还是一个公共二极管进行的。

    由于您已确认建议的对策是合适的、因此我将在设计中将其用作参考。

    我对延迟的回复深表歉意、但非常感谢您的支持。

    谢谢、
    Yuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  Yuya-San、

    这些连接是通过单独的二极管实现的。  

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 NIR-San、

    感谢您的答复!
    我的所有问题均已解决、因此我将关闭此案例。

    谢谢、
    Yuya