This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3166:输出不符合预期。

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A3166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1624128/ts5a3166-output-not-as-expected

器件型号: TS5A3166

您好、客户已 在实验室中将 TS5A3166 模拟开关接线、并进行几次测量。  当它们将 IN 引脚驱动为低电平时、输出与预期不同。  他们会在 COM 上看到函数发生器输出 (922KHz)、也没有引脚上看到函数发生器连接到 COM 引脚。  电路按照数据表中的说明进行连接、RL 为 49.9 Ω、CL 约为 30pF。  如果他们将函数发生器移至 NO 引脚、则输出不会显示在 COM 引脚上。

这看起来是否正确?

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kannan:

    如果我理解正确、您说的是 NO 不能用作输入?

    1.65V 至 5.5V 工作电压可实现与更多逻辑电平的兼容性、并且双向 I/O 可以以低失真将模拟信号从 0V 传递到 V+

    谢谢您、
    Arya