This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A22364:TS5A22364 的关断状态漏电流是多少?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A22364

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1624920/ts5a22364-what-is-the-off-state-leakage-current-of-ts5a22364

器件型号: TS5A22364

TI 专家、您好

 

TS5A22364 数据表中似乎没有有关关断状态漏电流的详细说明。 请提供一些详细信息吗?

 

BR

Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yang、  

    数据表中的任何位置都未指定关断漏电流的原因是、器件通电时没有使能引脚来允许通道关闭。 IN 引脚允许 COM 连接到 NC 或 NO 此时、通过这些信号路径测得的漏电流将列为通过 COM 引脚的导通漏电流。 有一个分流开关将未选择的引脚连接到 GND、它确实具有自己的关断状态电流。 流经分流器的电流的绝对最大额定值为±20mA、TI 建议将电流限制为±10mA 。

    谢谢您、

    Aidan