Other Parts Discussed in Thread: TS5A22364
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TS5A22364
TI 专家、您好
TS5A22364 数据表中似乎没有有关关断状态漏电流的详细说明。 请提供一些详细信息吗?
BR
Yang
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Yang、
数据表中的任何位置都未指定关断漏电流的原因是、器件通电时没有使能引脚来允许通道关闭。 IN 引脚允许 COM 连接到 NC 或 NO 此时、通过这些信号路径测得的漏电流将列为通过 COM 引脚的导通漏电流。 有一个分流开关将未选择的引脚连接到 GND、它确实具有自己的关断状态电流。 流经分流器的电流的绝对最大额定值为±20mA、TI 建议将电流限制为±10mA 。
谢谢您、
Aidan