This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX2821:TMU2821 用于 CAN 终端使能和放电

Guru**** 2814335 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX2821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1625889/tmux2821-tmu2821-use-for-can-termination-enable-and-disbale

器件型号: TMUX2821

尊敬的团队:

 

我们想使用该 IC 启用和禁用 CAN 总线(120 Ω)端接。 image.png

请参阅上图以供参考。

使用该 IC 来实现这一目的是否合适? 请提供您的反馈。

 

此致、

Virali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Virali、

    是的、您可以使用 TMUX2821 和外部 120 Ω 电阻器来控制 CAN 总线终端。 TMUX2821 还需要在 VDD 引脚上连接一个去耦电容器、S 和 D 引脚不能超过+–5.5V

    谢谢您、

    Aidan