This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:适用于 2:1 USB3 系统的多路复用器

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212, HD3SS3220, TMUXHS221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1626856/tmuxhs4212-suitable-multiplexer-for-2-1-usb3-system

器件型号: TMUXHS4212
Thread 中讨论的其他器件: HD3SS3220TMUXHS221

大家好

 

我正在寻找有关 2:1 USB3 多路复用器系统器件的建议。

我要设计的系统与以下方框图中的系统类似

image.png

我需要知道什么是适合此任务的多路复用器器件、以及 USB Type C 连接器是否有另一个额外器件。 通过查看 TI 产品系列、我认为它可以是适用于 Type-C 连接器的 HD3SS3220 端口控制器和适用于多路复用器的 TMUXHS4212、但我不确定、因为我看不到 DM DP USB2.0 引脚的多路复用功能

提前感谢

Ignacio

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ignacio、

     HD3SS3220 是一款多路复用器+控制器解决方案。
    我在您的图中没有看到控制器、因此我想说这部分是最好的选择。

    USB Type-C 连接器的额外器件是什么意思? 您引用了什么?
    此外、您指的是哪些引脚?  

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NIR

    感谢您的及时答复。

    对于额外的器件、我指的是 USB3 控制器。  我看到 、HD3SS3220 具有用于 USB Type C 连接器方向检测的多路复用功能。 在本例中、模式是 UFP。 现在、我还需要一个 USB3 多路复用器(或适用于 USB 超高速信号切换的多路复用器)、以便在承载 USB 信号的电路板接头和 USB Type C 输入(之前由 HD3SS3220 控制器进行处理)之间切换 USB3 输入

    我的系统会是这样的

    此外、我还需要一个可以路由 USB2.0 信号的多路复用器(因为 USB type C 接口和电路板的接头都承载这些信号)

    好极了

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ignacio、

     HD3SS3220 具有一个控制器、可确定您的方向检测是否正确。 但它不使用多路复用。 直接使用控制器完成。 该多路复用适用于您在应用中所用的 USB 3 SS 信号。  

    这是该器件的内部外观。

    控制器部分将处理 Type-C 输入、多路复用器将传递 USB 信号。
    对于 USB 2.0 信号、我推荐 TMUXHS221。  

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NIR

    感谢 Yu 的参与。 我认为 TMUXHS221 对于 USB 2.0 信号是可以接受的

    现在、对于在电路板接头连接器和 HD3SS3220 输出之间进行 USB 3.0 信号切换、您可以建议使用哪个多路复用器器件?

    谢谢

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ignacio、

    TMUXHS4212 可以支持此处的 USB 3.0 信号传输。  

    谢谢、

    NIR