Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: HD3SS3220
您好、
请查看 EVM 和数据表之间的原理图、并仔细检查哪一个是正确的、谢谢。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Zhang、
为了简单地回答您的问题、它们都是对的。
HD3SS3220 的多路复用器部分、即传递 TX 和 RX 信号的部分是无源器件。
因此、如果 RX 信号连接到 TX 引脚、反之亦然。
EVM 中显示的是多路复用器的 TX 引脚连接到控制器的 RX 引脚。
多路复用器正在通过 收发器 输入信号 正确接收 由控制器生成。
在数据表中、它们仅显示一般的 TX 信号、没有什么具体的。
谢谢、
NIR